This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:电池可以直接连接到此 MCU 吗?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1416144/cc3230sf-can-battery-connected-directly-to-this-mcu

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

电池是否可以直接连接到此 MCU、或者电池和 MCU 之间是否需要使用稳压器?  

 以提供恒定电压。 如果没有稳压器、电池电压将在电池放电时下降。 如果电池电压下降、MCU 的 GPIO 电压是否也会下降? 如果是、我认为我们需要一个稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    我想您已经回答了自己的问题、可以从数据表规格中推断出这一点- VIH/VIL 和 VOH / VOL 都依赖于 VIO。 另外、请确保遵守以下规定: