This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:与 SDIO 2.0或3.0兼容

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1416202/cc3351-compatible-with-sdio-2-0-or-3-0

器件型号:CC3351

工具与软件:

嗨、团队:

您能否提供有关 CC3351的 SDIO 版本的详细信息、它 与 SDIO 2.0或3.0或任何版本兼容吗?

谢谢。

此致、

卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、

    我会说这两者-无论维持 CC3351支持的50 MHz (或更低) SDIO 时钟的速率是多少。