This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:使用 bluetoothctl 添加新的 GATT 服务时所需的帮助

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1410553/cc3301-assistance-required-with-adding-a-new-gatt-service-using-bluetoothctl

器件型号:CC3301

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在努力使用bluetoothctl BlueZ 套件中的工具将新的 BLE (低功耗蓝牙)服务添加到外设器件。 根据建议、我一直在尝试使用这些menu gatt命令。 但是、我在正确添加新服务时遇到了问题。

以下是我遵循的步骤:

  1.  bluetoothctl 以超级用户权限启动。
  2. 已进入 menu gatt 模式。
  3. 已尝试使用相关命令添加新服务。

请查看随附的日志文件、该文件详细说明了使用的命令。

您能否提供指导或指出我的方法中可能存在的任何错误?

感谢您的帮助。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20240909_2D00_145615.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [14:59:38][Jason Quinn的Mi 10 Pro]# register-service 1234 30.
    [14:59:38][新增]主服务(句柄0x001e)
    [14:59:38]/org/bluez/app/service0
    [14:59:38] 1234
    [14:59:38]未知
    [14:59:40][/org/bluez/app/service0小学(是/否):是
    [14:59:44][Jason Quinn的Mi 10 Pro]# list-attributes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    Im 查看您的日志以尝试按照您的步骤进行操作。 明天继续。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    感谢您的及时响应。

    感谢您花时间查看我的日志并按照步骤操作。 我期待您就此问题提供任何见解或指导。

    如果您需要我的进一步详细信息或其他信息、请告诉我。 非常感谢您帮助解决此问题。

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    我是否可以问、我先前提出的问题是否有任何更新?

    感谢您关注此问题。

    此致、

    亚伦