This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:外设数量

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415104/cc3230sf-number-of-peripherals

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

上面是  CC3230SF 的外设图。 如图所示、CC3230SF 每个都有1个 SPI、I2C 和 UART。 但根据我的计数、 CC3230SF 具有3个 I2C 和2个 SPI。 I2C 从 GPIO 1到6。 SPI 从 GPIO 5到8。 GPIO 45、GPIO 50、GPIO 52和53。 请告诉我哪一个是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 有3个 SPI 和1个 I2C。 您只能使用一个 SPI (另外两个专用于系统用途-与 NWP 和 SPI 闪存进行通信)。

    CC32xx 具有可将 I2C/SPI 连接到不同引脚的引脚多路复用外设。 但它仍然是相同的 I2C 或 SPI 外设。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到困惑。 对引脚进行计数时、结果显示有2个 SPI 和2个 I2C。 NWP 的含义是什么? 那么、是否有一个 SPI 专用于外部 SPI 闪存?  

    您说有3个 SPI。 我找到两个 SPI。   从 GPIO 5到8。 GPIO 45、GPIO 50、GPIO 52和53。 第3个 SPI 位于何处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个 SPI 是 WiFi 协处理器(NWP)和应用进程之间的内部 SPI。 您无法在封装外部看到它们。

    SPI 闪存是必需的、由 NWP 进行管理。 NWP 仅可与推荐类型的 SPI 闪存配合使用。

    您只需要一个 SPI 和 I2C。 您可以将此外设映射到封装的不同引脚。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扬,这是伟大的,因为我计划添加一个外部闪存。 我可以将 SPI 闪存连接到外部闪存吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外部 SPI 闪存是必需的。 如果没有 SPI 闪存、CC32xx 将无法工作。

    在产品页面上、您可以找到用于选择 SPI 闪存类型和布局指南等的文档 完成布局后、您可以请求 TI 审核。 但请注意、CC32xx QFN 在两层电路板上无法正常工作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、非常感谢您。 您的回答对我有很大帮助。 您是否有包含 CC3230SF 的推荐器件的原理图? 通常会在数据表中提供该值、但我在数据表中找不到该值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 LaunchPad 的原理图。 但请注意、布局是非对称的。 注意遵循布局指南非常重要。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    我看到 Jan 已经回答了你所有的问题(非常感谢你 Jan :))。
    我强烈建议遵循 Jan 提到的布局指南。


    如果还有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Omri