This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:1.8V 的双电源轨

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415340/cc3301-split-rails-for-1-8v

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!

为提高功效、我想知道是否可通过以下方式为 CC3301供电:

VDDA_IN1/2 -由1.8V 线性稳压器供电

VMain、VPP、VIO -由高效 DC/DC 1.8V 供电

CC3301中的模拟电压轨和数字电压轨是否在内部分离以允许进行上述电源配置?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joe、

    是的、这确实是它们的拆分方式-您的配置应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dylan!