This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:如何使用 tune_channel 的第3个参数来调整带宽?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415511/bp-cc3351-how-to-adjust-bandwidth-using-3rd-parameter-of-tune_channel

器件型号:BP-CC3351

工具与软件:

例如、 calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 7 0 0
在何处、为器件  cc33xx_plt tune_channel
和 在 校准器工具—Linux CC33XX 用户指南01.00.00.05文档的表3中定义 、但带宽参数仅显示为"0"=带宽分配。

问题如何调整 BW?  我尝试将第三个参数调整为零以外的值、但似乎没有成功。

Ty br mrw。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S. 20MHz 正常但未成功尝试设置40MHz、802.11n
    我将 在 tune_channel 之后立即运行 set_manual_calib、后跟以下参数。
    校准器{wlanInterfaceName}cc33xx_plt set_tx -tx_power 0 -preamble_type 3 -phy_rate 13 -pkt_mode 0 -src_addr 04:05:05:05:04 -dst_addr 06:07:07:07:06 -长度 const 数据包500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    CC33xx 器件不支持40 MHz BW。 对讲机仅支持20MHz 带宽。