This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF 编程存储器清除

Guru**** 2480515 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415242/cc3235sf-cc3235sf-programming-memory-clearing

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

工具与软件:

当您重置 launchpad 卡时、该程序将被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您通过 JTAG 将代码上传到 XIP 闪存或 RAM 时、这是预期行为。 对于持久性代码、您需要将映像上传到 SPI 闪存。 可通过 CCS 的 Image Creator 或 Uniflash 软件来完成此操作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能给我发一个关于如何通过 CCS 执行此操作的文档吗? 如果它是简单的,你可以用书面解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在写手机,因为这个原因,我不能分享屏幕截图。 但在 SimpleLink Academy 中、您可以找到如何使用 SysConfig Image Creator 一文。 产品页面上提供了类似的文档。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我要加载十六进制文件时出现该错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 您需要选择 UART 而不是 JTAG 进行连接。 有关更多详细信息、请参阅 SimpleLink Academy。 本文提供了使用 Uniflash 或 SysConfig 映像创建器的分步指南。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 ı thıs。 如何在板上更改跳线状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需更改默认跳线状态。 您需要在 Uniflash 中选择正确的接口。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传扩展名为.hex 的文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 bin 文件而不是十六进制文件。

    1月