This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:带有 AM67A Processor SDK (Linux 内核6.6.6.32)的 WiLink8 Linux 软件驱动程序(Linux 内核4.19.18)

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, WL1831MOD, CC3301, WILINK8-WIFI-NLCP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414852/wl1831mod-wilink8-linux-software-driver-linux-kernel-4-19-18-with-am67a-processor-sdk-linux-kernel-6-6-32

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件:AM67ACC3301WILINK8-WIFI-NLCP

工具与软件:

您好!

  我们计划将 AM67A 处理器与 WL1831MOD WiFi 芯片配合使用、以支持 WiFi    同步(CC3301 WiFi 芯片不支持任何 WiFi 时间同步)。 AM67A PROCESSOR-SDK-LINUX SDK (WL1831MOD-AM67A)基于 Linux 内核 6.6.32 (https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67a/10_00_00/exports/docs/devices/J7_Family/linux/WL1831MOD.html#kernel)、当前的 Release_Specific_Release_Notes 驱动程序(WILINK8-WIFI-NLCP -  WiLink8 R8.8) 基于 Linux 内核4.19.38。

在下面的这篇文章中、我看到工程师必须包含4个 TI WiFi Linux 驱动程序补丁才能与 Linux 内核6.6.x 配合使用

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1388151/wl1837mod-wilink8-eol/5307330?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=WiLink8%25252520linux%252525206.6#5307330

 经 TI 验证的 AM67A 处理器是否可 与 WL1831MOD WiFi 芯片配合使用、或者是否有人知道此芯片可配合使用? 是否正式支持内核6.6.6.6.X (或更高版本)?

我问这些问题的原因是、我们目前正在构建定制的 AM67A 处理器硬件板、并需要选择它的 WiFi 芯片。 在通知硬件团队更换 WiFi 芯片之前、我想先了解一下德州仪器(TI)如何使用这种尚未停产的较旧 WiFi 芯片来处理这些现代处理器。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [quote userid="528556" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414852/wl1831mod-wilink8-linux-software-driver-linux-kernel-4-19-18-with-am67a-processor-sdk-linux-kernel-6-6-32是否正式支持内核6.6.6.6.X (或更高版本)?

    我们不会正式支持您已经看到的较新内核。 但是、wl18xx 内核驱动程序已升级、因此内核6.6可以在 AM62A 和 WL18xx 上运行。 正如您从链接的 E2E 中看到的那样、此海报需要一个内核4.19上至内核6.6的最新补丁端口。 因此我提供了这些补丁。 应用这些补丁后、您可以使用我们在此处提供的最新固件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/?h=master 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sabeeh! 从软件的角度而言、这对我很有帮助。 现在、我将需要回顾  AM62A 与 WL18xx 之间的信令、以便进行时间同步(我认为 我们在上一次讨论中需要完成哪些工作)。