This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:仅使用2.4GHz 或5GHz 频段(con't)

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1407768/cc3235modasf-using-only-2-4ghz-or-5ghz-band-con-t

器件型号:CC3235MODASF

工具与软件:

您好!

这是上一篇文章中的后续问题。
在原始主题中、提供了以下答案。

> 不可能完全关闭2.4GHz、但您只能扫描2.4GHz 或5GHz、这些连接将使用相应的模式。
>您可以禁用5GHz

即使在扫描策略中屏蔽了2.4GHz、这并不意味着在扫描期间不会传输2.4GHz 无线电。
2.4GHz 的扫描结果被屏蔽、不用于连接。 对吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koichiro、

    正确、如果您没有在2.4GHz 频段中进行活动扫描、那么2.4GHz 上将不会进行传输-将不会建立连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的答复。
    此问题对于终端客户的系统要求很重要、因此请让我仔细检查一下我是否正确理解了您的答案。

    如果您未在2.4GHz 频段进行活动扫描、则2.4GHz 频段将无法进行传输

    这意味着 如果2.4GHz 频段被屏蔽、则不会在扫描阶段传输2.4GHz 无线电。
    那么在连接阶段及之后不会传输2.4GHz 无线电。
    对吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还有一个问题。
    如果以下陈述正确、那么在2.4GHz 频段被扫描策略屏蔽之后、CC3235从不会输出2.4GHz 无线电?

    [报价 userid="97804" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1407768/cc3235modasf-using-only-2-4ghz-or-5ghz-band-con-t/5398064 #5398064"]这意味着 如果2.4GHz 频带被屏蔽、则不会在扫描阶段传输2.4GHz 无线电。
    那么在连接阶段及之后不会传输2.4GHz 无线电。[/报价]

    如有例外情况、请告知我。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koichiro、

    我不知道有任何异常情况-如果没有指示器件连接到2.4GHz 网络、则不应尝试连接。 如果您屏蔽2.4 GHz 扫描、我不希望发生这种情况。