This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:编程器连接错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414154/launchxl-cc3235sf-programmer-connection-error

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

工具与软件:

大家好!
我们购买了 LAUNCHXL-CC3235SF 开发板、从而依靠 TI 客户服务来测试新项目。 我们无法在 CCS Studio 中进行编程。 虽然我们在器件管理器中看到器件、但编程时会出现以下错误、请帮助。 我们要求快速解决方案。

错误:

德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/IcePick_C:必须在加载程序前连接目标。
CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.8.0.00235)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件可能处于生产模式。 在这个模式下、由于安全原因被 JTAG 锁定。 您需要将器件切换到开发模式。 为此、可以使用 Uniflash 软件或 SysConfig 映像创建器。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我不知道怎么做,也不知道怎么做,我不知道我做的是正确的。 创建工程时、我选择了开发人员模式(如下图所示)、但我不知道这是否是正确的方法。 我通过 CCS Studio 进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 SimpleLink Academy。 在这里可以找到详细的步骤。

    我写手机,从这个原因我不能轻易提供链接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在那里,但结果是相同的。 请引导我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,我不能预先准备好任何步骤的 STED 指南。 请参阅图像创建者的简单链接学院和文档。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以从 CCS 和闪存设置开发模式。

    打开工程的 syscfg 文件并选择"开发模式"。

    然后保存该文件、重新构建项目并对其进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否足以在以这种方式更改后编译它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、编译会考虑源/头文件(包括 syscfg 文件)中的任何更改。