This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:SysConfig 不兼容##39;t 工作、生成出错

Guru**** 2478845 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1409758/cc3235sf-sysconfig-doesn-t-work-build-goes-wrong

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在 Code Composer 上遇到使用模拟麦克风的多个问题。 我曾尝试使用 SysConfig 工具添加所需的模块、但当我尝试重新打开时、总是会抛出映像的消息。 此外、构建永远不会正确、每次构建后、我都会收到一条消息、我不知道如何解决:  

subdir_rules.mk:9:目标"Build-1569179711"的配方失败
/ti/boards/CC3235SF_LAUNCHXL:CC3235SF-LAUNCHXL 板不支持无效器件 CC3235SF
gmake:***[build-1569179711]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

感谢您的关注、希望您能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 CCS、SysConfig 和 SDK 有哪些版本?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 7.10.0.13

    SysConfig 1.120.0

    CCS 12.80.00012

    实际上、我解决了我的问题、包括生成、导入示例以及进行编码。 不是最佳解决方案、但至少我可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您可以解决该问题、但奇怪的是、它提醒该器件不受支持、因为它应该已嵌入 CCS 中。