This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用透明模式连接到企业网络时出现问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414258/cc3220sf-issue-to-connect-to-an-enterprise-network-using-transparent-mode

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

大家好!

我会尝试使用 WPA2企业 安全性和透明模式在2个器件(CC3220SF 和一台 PC)之间实现通信。

我写了一个虚拟认证文件:

[16:21:08.262] <= +filegetfilelist:/sys/cert/ca.der,7752,secure|not_failsafe|sys_file|public_write,3

然后设置其他参数:

[16:14:39.366] => AT+get=transparent_mode,disable_cert_store
[16:14:39.388] <= +get:true
[16:14:39.388] <= OK
[16:14:40.011] => AT+get=transparent_mode,skip_date_verify
[16:14:40.024] <= +get:true
[16:14:40.024] <= OK
[16:14:41.656] => AT+get=transparent_mode,secure_method
[16:14:41.677] <= +get:tlsv1
[16:14:41.677] <= OK
[16:14:42.480] => AT+get=transparent_mode,socket_type
[16:14:42.502] <= +get:tcp_server
[16:14:42.502] <= OK
[16:14:49.808] => AT+wlanset=general,disable_ent_server_auth,0
[16:14:49.826] <= OK
[16:14:53.963] => AT+wlanprofileadd=Trolley,,WPA_ENT,Getinge100,pc01@getingead.com,pc01@getingead.com,PEAP0_MSCHAPv2,0
[16:14:54.197] <= +wlanprofileadd:0
[16:14:54.197] <= OK
[16:14:54.662] <= +eventwlan:connect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d
[16:14:54.662] <= +eventnetapp:ipv4_acquired,192.168.0.60,192.168.0.245,8.8.8.8

配置完成后、将2个输入 APP_MODE0和  APP_MODE1置于 Vcc、以便选择透明模式。

遗憾的是、2个输出 STATUS_IND_0和 STATUS_IND_1保持低电平!
与 WiFi 接入点的连接失败。

提前非常感谢。

Sylvain。