This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:向现有产品添加蓝牙麦克风功能。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564MODAEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1414169/cc2564c-adding-bluetooth-microphone-functionality-to-an-existing-product

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564MODAEM

工具与软件:

我们需要向现有产品中添加蓝牙麦克风功能。

我们正在考虑 cc2564c。  (https://www.ti.com/product/CC2564C)

建议是在现有 PCB 中添加一个 cc2564c、并使用它将音频从 PDM 麦克风传输到标准蓝牙经典扬声器。

我们有  CC2564MODAEM 评估板(https://www.ti.com/tool/CC2564MODAEM)

我们不想再添加一个 MCU 来运行完整的蓝牙堆栈(考虑到成本和空间限制)、因此我们想要 确定仅使用 HCI 命令来完成所有操作是否可行。

我发现此文档列出了供应商特定的命令(https://www.ti.com/lit/an/swra751/swra751.pdf?ts = 1726510485894)

第1页说明 cc256x 支持 BT Core 4.1规范第2卷 E 部分中指定的 HCI 命令

4.1是一个很旧的版本、对于 cc2564c 来说、这是正确的吗?

是否有专门介绍 CC2564c 支持的所有命令的文档?

这就是我们需要做的。  

  • 连接麦克风并将音频传输至经典蓝牙扬声器。  
  • 使用现有 nrf52840中的 HCI 命令通过 UART 控制 cc2564c
  • 将麦克风连接到 CC2564c
  • 在 nrf52840上存储配对密钥。

非常感谢您提供任何帮助或建议。

此致、

-Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    以下是 针对 CC2564C 的 VS HCI 命令

    https://www.ti.com/lit/an/swra751/swra751.pdf

    这绝对是可能的、但会很困难、因为您需要考虑器件发回的每个 HCI 事件(这是蓝牙堆栈的基础)。

    我还建议浏览蓝牙网站上的免提配置文件 HFP、以了解启用音频通信所需的正确流程和必要命令。

    我们还提供了使用 bluetoothopia 栈的 HFP 示例、这些示例可以为您提供有关需要实现的命令流的更多信息。

    此致!

    Rogelio