This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:连接到企业网络时出现问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1411461/cc3220sf-issue-to-connect-to-an-enterprise-network

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

您好!

我尝试将 CC3220SF 连接到企业网络(WPA2企业)。

我的 RADIUS 服务器工作正常、但我在连接 CC3220SF 芯片时遇到问题。

配置:

  • 安全类型:WPA2_PLUS
  • SecurityExtEAPMethod : PEAP0_MSCHAPv2,0
  • 企业服务器验证:禁用

我已经在索引0中添加了一个配置文件、其中包含 SSID、安全密钥、用户名和 EapMethod。

配置完成后、CC3220SF 会做出响应:

[15:52:58.963]<=+eventwlan:disconnect、Trolley、0x0:0x9:0x90:0x1:0x3b:0xcc、209
[15:52:58.979]<=+eventwlan:disconnect、Trolley、0x0:0x9:0x90:0x1:0x3b:0xcc、208

在禁用服务器验证的情况下、必须 在文件系统中创建 ca.der 文件吗?

有什么想法吗?

谢谢!

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所见、如果出现209个错误、则表示缺少证书。

    即使使用选项绕过服务器身份验证、它也必须具有根 CA、不一定是正确的 CA。

    可以从 \tools\cc32xx_tools\certificate-playground 下的 SDK 中选择一个、我们说 dummy-root-ca-cert

    请尝试一下。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的响应。

    今天上午、我通过 WPA_ENT 而不是 WPA2_PLUS 更改 SecurityType。

    我尝试这样连接:

    [10:33:03.718] => AT+wlanset=general,disable_ent_server_auth,1
    [10:33:03.733] <= OK
    [10:33:05.132] => AT+WlanProfileDel=0
    [10:33:05.356] <= OK
    [10:33:08.962] => AT+wlanconnect=Trolley,,WPA_ENT,Getinge100,pc01@getingead.com,pc01@getingead.com,PEAP0_MSCHAPv2
    [10:33:08.990] <= OK
    [10:33:08.990] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0x0:0x9:0x90:0x1:0x3b:0xcc,23
    [10:34:09.355] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0x0:0x9:0x90:0x1:0x3b:0xcc,208

    我的第一个问题是关于: WPA2_PLUS 和 WPA_ENT ?之间的区别?

    是否 可以使用 UART 接口和 AT 命令将 CA 文件复制到 CC3220中?  

    Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘记了 WPA2_PLUS。 应为 WPA_ENT、因为这是为了企业安全。 所有其余的都是为了个人安全。

    具体而言、WPA2_PLUS 支持通过安全 WPA3、WPA2+PMF (受保护管理帧)和 WPA2 (仅限 CCMP)连接到网络。

    至于文件编程、应该可以使用与 AT 命令(open、write 和 close)相关的文件。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    现在我的设置是这样的:

    • 安全类型:wpa_ENT
    • SecurityExtEAPMethod : PEAP0_MSCHAPv2,0
    • 企业服务器验证:禁用
    • 重命名为/sys/cert/ca.der.的 dummy-root-ca-cert 文件

    [18:33:02.778] <= +filegetfilelist:/sys/cert/ca.der,7752,secure|not_failsafe|sys_file|public_write,3

    我尝试将 CC3220SF 连接到 Radius 服务器:

    [18:34:55.571] => AT+wlanconnect=Trolley,,WPA_ENT,Getinge100,pc01@getingead.com,pc01@getingead.com,PEAP0_MSCHAPv2
    [18:34:55.601] <= OK
    [18:34:55.991] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d,208
    [18:34:56.332] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d,208
    [18:34:56.676] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d,208

    208)错误始终存在、但 原因代码不显式: SL_WLAN_DISCONNECT_while 连接

    Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 RADIUS 服务器上启用了 TLS 1.0? 因为 CC32xx 不支持用于 EAP 安全的 TLS 1.1和 TLS 1.2。 目前、许多 RADIUS 服务默认不支持 TLS 1.0 (例如 FreeRADIUS)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    今天上午、我已通过在"regedit"中输入一个新的项键来启用 TLS1.0。 TLS1.0 = 0xC0

    之后我重新启动服务器,但 CC3220的响应保持不变(208)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保在 CC3220器件上正确禁用了 CA 身份验证。 如果未禁用身份验证、则需要在 CC3220内设置正确的 CA 和时间。 您是否在 RADIUS 服务器日志中看到任何内容?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要禁用 CA 验证、然后尝试连接 CC3220SF:

    [12:43:12.389] => AT+wlanset=general,disable_ent_server_auth,1
    [12:43:12.399] <= OK
    [12:43:20.451] => AT+wlanconnect=Trolley,,WPA_ENT,Getinge100,pc01@getingead.com,pc01@getingead.com,PEAP0_MSCHAPv2
    [12:43:20.471] <= OK
    [12:43:21.015] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d,208
    [12:43:21.372] <= +eventwlan:disconnect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d,208

    问题是否可能是由于证书错误造成的? (这是假...)

    Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果已正确禁用 CA 身份验证、则不会影响使用的 CA 文件。

    您是否可以尝试在 CA 禁用命令中设置0? 我不确定是否有命令演示、但在 SWRU455中、此 sl_ API 命令出错了。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、  

    做得好!

    [13:14:37.456] => AT+wlanset=general,disable_ent_server_auth,0
    [13:14:37.470] <= OK
    [13:14:41.284] => AT+wlanconnect=Trolley,,WPA_ENT,Getinge100,pc01@getingead.com,pc01@getingead.com,PEAP0_MSCHAPv2
    [13:14:41.308] <= OK
    [13:14:41.809] <= +eventwlan:connect,Trolley,0xc4:0x93:0x0:0xd:0x63:0x8d
    [13:14:41.809] <= +eventnetapp:ipv4_acquired,192.168.0.60,192.168.0.245,8.8.8.8

    非常感谢您的帮助!

    这是第一步。
    现在、 在我的最终应用中、我想添加一个新的配置文件(索引0)、然后转至透明模式。

    当我尝试,模块永远不会连接到 RADIUS 服务器,没有任何东西被发送到 UART ;)

    Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我无法帮助您解决 此问题。 我从未将 EAP 安全功能用于连接配置文件。

    但我认为只能对手动连接禁用 CA 身份验证。 对于配置文件、您需要使用正确的 CA 文件和设置时间。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我未连接到透明模式。

    我只想讨论2种器件(MC3220 <=>PC)。
    如果没有企业模式、透明通信效果会很好。

    是否有 在 AT 命令正常模式下建立通信的解决方案?

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,我不能否认你的问题。

    个人我从来没有使用过命令演示在现实应用程序。 我始终使用代码中的纯 sl_ API 调用。 在多套接字应用中使用 AT 命令会产生很大的问题。 我同时使用许多协议...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    在最终应用中、CC3220SF 将由 STM32控制。

    目前、我想要验证该模块是否符合我的要求。

    关于 STM32、是否有"易于使用"的标准库?

    Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是透明模式? 您是否在该代码上使用 TI 代码或某些第三方代码? 标准 TI 命令演示看起来不像透明模式-参阅 SWRU534。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我的模块是 Wurth Calypso。

    它包含一个 CC3220SF 芯片。

    Calypso 数据表

    第38页介绍了透明模式。

    Sylvain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此模块似乎使用了修改后的第三方代码。 TI 不对该代码的正确运行负责。 要获得支持、您需要咨询 Wurth。

    CC32xx 包含用于运行自己的代码的 WIFI 协处理器(称为 NWP)和应用处理器。 应用处理器的代码是由 Wurth 基于 CC32xx SDK 设计的。 只有伍尔特知道如何设计以及它应该如何工作。

    1月