This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:更改 XDS110的时钟频率

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1411411/cc3235modasf-change-clock-frequency-for-xds110

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

你好。

我发现下面的错误

"CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、

然后重试操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、

和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低 TCLK)。 (仿真软件包12.7.0.00130)"

我想更改为 JTAG 时钟的低电平设置。

 无法找到 更改 方法。

请告诉我如何更改它。

B. R.

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1170错误通常表示 XDS 硬件有问题。 从 Launchpad 上断开 USB 电缆并重新连接通常会有所帮助、但我想您已经尝试过它。

    接下来是测试目标配置:

    最后是确保您尚未在生产模式下刷写器件。 它必须处于开发模式。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误-1170可能表示设备处于生产模式而不是处于开发模式。 将器件切换到开发模式、并使其解决问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi Itzhak -San、Jan D-San:

    非常感谢您的答复。

    以下是 测试连接的结果。

    这似乎是成功的。

    但是、 错误-1170 被记录在 startig Debug 还没有。

    [开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针]

    执行命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

    [结果]


    --- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

    C:\Users\10109\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
    ccs1271\0\0\BrdBat\testBoard.dat

    --- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
    库构建日期为"2024年4月19日"。
    库编译时间为"14:04:01"。
    库软件包版本为"12.7.0.00130"。
    库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    --- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

    将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
    控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    --- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 执行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值的扫描均正确。

    JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

    --- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]---------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 执行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值的扫描均正确。

    JTAG DR 完整性扫描测试已成功。

    [结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针]

    此致、

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此这意味着 XDS110可以。

    但是、您是否已验证映像设置为开发模式、而不是我们建议的生产模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

      CC3235MODASF 的通电/断电状态下、测试连接的结果会有所不同。

    对于开发模式 或生产模式、我不知道、

    我将介绍如何检查我们的评估板内置的 CC3235MODASF。

    我确实从 互联网贸易公司购买了这款 CC3235MODASF。

    应用程序代码为 none。 我认为是 开发模式、mabye。

    我会向互联网贸易公司确认。

    B.R.

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在尝试通过 JTAG 进行连接之前、需要使用 Uniflash 软件将器件切换到开发模式。 如果没有将器件编程到开发模式、则由于安全原因而锁定 JTAG。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的答复。

    开发模式的"network_terminal"编程可 由 Uniflash 完成。

    之后、在 CCS 上启动调试器时会更改以下错误消息

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)

    B. R、

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉。 我解决了。

    对于错误-2131、

    编程"network_terminal"后我的发错了

    非常感谢您的技术支持。

    B. R、

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、很高兴问题已经解决。