This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:tisdk-default-image-cc33xx-am335x-evm.wic.xz (在 CC33XX-SOFTWARE 中缺失)

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC33XX-SOFTWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1412852/cc33xx-software-tisdk-default-image-cc33xx-am335x-evm-wic-xz-missing-at-cc33xx-software

器件型号:CC33XX-SOFTWARE

工具与软件:

File:///C/C:/ti/cc33xx/cc33xx/docs/html/linux/getting-started/getting-started-linux.html
报价、
"备选案文1 ..........
1.从 CC33xx 软件页面下载 AM335x 的 CC33xx 预编译映像:"
"2. ...... 将映像 tisdk-default-image-cc33xx-am335x-evm.wic.xz 刷写到 SD 卡中。"

在 CC33XX-SOFTWARE 页面中、我没有找到 tisdk-default-image-cc33xx-am335x-evm.wic.xz 文件、您是否提供下载链接。

注意:该文件具有相似但名称不相同的 tisdk-default-image-AM335x-evm.wic.xz 、但它似乎是在选项2中构建二进制文件的基础、而不是预构建的映像。

谢谢 mrw。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、您的回答正确、我们目前正在构建和上传这些图像。 但目前、您可以使用1.0.0.5版本中的预编译映像、然后将固件二进制文件从1.0.0.6交换到/lib/firmware/ti-connectivity/.目录中的目标文件 固件是在1.0.0.6版中唯一更改的内容。

    https://www.ti.com/tool/download/CC33XX-LINUX-MPU/1.0.0.5 

    在任何情况下、预构建的图像应在下周上传。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sabeeh、下周我会寻找您的新预构建图像。
    同时我替换了 tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz 对于指令中命名的文件(即不同的文件名 tisdk-default-image-cc33xx-am335x-evm.wic.xz)
    Ty br mrw。

    以 root 身份登录
    root@AM335x-EVM:~# ifconfig wlan0
    wlan0:flags=4099 MTU 1500
    乙醚 A4:34:f1:B3:17:7e txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包0字节0 (0.0B)
    RX 错误0丢弃0溢出0帧0
    TX 数据包0字节0 (0.0 B)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

    root@AM335x-EVM:~# lsmod | grep cc33
    cc33xx 208896 0
    mac80211 716800 1 cc33xx
    cfg80211 610304 2 mac80211、cc33xx
    cc33xx_sDIO 16384 0
    根@AM335x-EVM:~#