This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:修改监管域的 INI 文件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1407387/wl1837mod-modifying-ini-file-for-regulatory-domain

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

WL1837MOD 正用于一种新设计、需要更新相关领域的法规信息。 客户正在使用 Python 脚本进行更改(https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git)。 这是建议的流程吗? 此脚本是否经过 TI 审查?  

其他问题:

  1. 该脚本包括一组5GHz 通道、并不包括所有5GHz 通道。  硬件是否支持所有5GHz 通道、以及是否应更新脚本以处理这些通道?
  2. Db.txt 具有一个跨越多个频段(5495–6425)的 TR 条目。  TI 硬件的脚本应该如何处理该问题?
  3. db.txt 中是否有任何应由脚本处理的格式/信息更改?

输入(已下载)文件的内容随着时间的推移而发生变化、TI 最初提供的脚本产生的输出似乎有问题。  例如、输入中包含的某些5GHz 范围的通道不受 TI 脚本支持(这可能是有意为之吗?)。  这会导致输出文件中的条目具有0个支持的通道。 您能对此发表评论吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细查看这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我不确定您提到的 python 脚本是什么、或许您可以分享更多详细信息? 您提供的链接适用于无线注册表数据库、而不是 TI 提供的任何 python 脚本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、在 Linux 环境中、无线 regdb 与启动时下载到 wl18xx 的 INI 文件(wl18xx-conf.bin)没有关系。 希望这可以消除误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答一个与数据库中缺少少数5GHz 通道相关的主要问题吗? Python 脚本试图调整监管数据库以包括那些缺失的通道。 我们过去已经建议客户在任何情况下都不应更改监管数据库、但主要问题仍然是:硬件是否支持所有5GHz 通道? 为什么缺少某些通道? 客户对于使用这些待解决的问题运行脚本犹豫不决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    很抱歉耽误你的时间。  

    无线 regdb 简单地说、对于某些国家/地区、确定的信道的功率必须受到限制。 无线 regdb 状态与可支持的硬件之间没有关系。 硬件支持全5GHz 频段、但如果国家/地区代码提示该信道在该国家/地区不受支持、则它可能无法连接到 AP。