This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:Apple CarPlay

Guru**** 2479755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1410783/cc3301-apple-carplay

器件型号:CC3301
Thread 中讨论的其他器件: CC3351

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户计划生产用于车载信息娱乐系统的 WiFi/BT/BLE 组合模块。

 我们是否通过 CC3301/CC3351支持 Apple CarPlay 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的咨询。 cc3301/cc3351只是一款 WiFi/BLE 设备、不支持 BT Classic。 我正在研究 CC33XX 系列器件是否确实满足所需的苹果车应用规范、或者 BT 经典是否必不可少。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rogelio:  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rogelio:  

    另外、请帮助确认 TI 是否计划提供新的 WiFi/BLE 组合解决方案、吞吐量大于50Mbps、甚至高达150Mbps。