This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:可以使用无缓存标头

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1411500/cc3220sf-possibility-of-using-no-cache-header

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

您好、TI 团队:

Im 中使用的 CC3220SF、详情请见本帖子
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317227/cc3220sf-use-of-keep-alive-headers-and-direct-access-through-ip-adress
我们一直在使用 NWP http 服务器,因为发现了一个 wokraround,但是最终出现了一个问题,可能会迫使我们创建一个自定义的 http 服务器

所有浏览器都存在一个问题、即它们缓存 http 响应、当响应发生变化时、由于缓存的响应具有优先级、我们在前端看不到响应。 由于系统其余部分的复杂性(我目前不允许详述)、响应有时需要几秒钟才能返回(小于30s、这是超时截止时间)
有时会发生,当响应是404多次对单个 URI 请求,下一次浏览器默认为410响应,即使我们从调试服务器中可以看到正确的200或204响应发送。 这种情况发生得相对频繁、但不可预测。

我发现可以通过在元数据中使用高速缓存控制:无高速缓存字段来解决此问题、以强制等待来自服务器的响应、而不是使用高速缓存中的响应。 是否可以使用上面链接的问题中所述的设置执行此操作?  

我在创建元数据时看到的唯一内容是返回代码(200,204,404等)和元数据、连续、错误和累积标志


提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来像是浏览器问题。

    您提供的链接中所示的问题是缓存是 HTTP1.1中的一种机制、内部服务器是 HTTP1.0。

    因此、您可能最终需要一个外部 HTTP 服务器来解决此问题。

    此致、

    Shlomi