This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:如何在 NWP 服务器上同时启用 HTTP 和 HTTPS?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1410232/cc3230sf-how-to-enable-both-http-and-https-on-nwp-server

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

您好!

我们有一些要求、其中 CC3230SF 必须托管一个 HTTP 服务器、该服务器在端口80接受不安全的 HTTP 请求、在端口443接受安全 HTTPS 请求。

文档中指出端口80可以重定向到 HTTPS、但是、我们需要服务器在端口80上不使用 TLS 响应。  我们不需要重定向。

CC32是否可以实现这一点 30. SF?  此外、使用 CC32也是可能的 20. SF?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它是 HTTP 或 HTTPS。

    使用 HTTPS 时、它可以将非安全服务器重定向到安全服务器、但无法为不安全的服务器提供服务。

    此致、

    Shlomi