This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:不会从休眠中唤醒

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1409390/cc3220sf-launchxl-no-wake-up-from-hibernate

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具与软件:

Service Pack 版本:sp_3.22.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin

该器件在  PRCMHibernateCycleTrigger ()中挂起 、如原线程所述。 应该明确的是、这就是问题:通过编程方式复位器件是不可靠的。

初始化所有内容以确保其不挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是否始终失败(您提到的不可靠)?

    是否在 sl_Stop()之后调用它?

    Shlomi