This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:器件在欠压复位时出现卡滞

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1408447/cc3235sf-device-appears-stuck-coming-out-of-brownout

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

您好!

我们发现在 CC3235SF 上退出欠压状态时很困难。 我们的应用程序在检测到主电源中断时进入休眠状态、并定期返回临时电源检查、查看电源是否恢复。 我们发现、在欠压情况下、如果我们尝试启动器件、它会一直无法启动、直到手动触发复位线。 如果我们进入中断、则快速电源置位(快速上升沿)会将其恢复为启动、无论边沿从欠压到器件无法启动的速度有多快。 我们还会发现、如果我们根本不进入休眠模式并进入欠压模式、就会看到芯片在没有复位的情况下无法恢复的行为。

我们确实发现、我们能够设置唤醒引脚、并在超出欠压范围后触发唤醒、以便恢复和启动。 我们认为、如果 CC3235SF 在欠压期间在非休眠状态下处于活动状态、则器件会卡住、需要物理复位。 这是正确的理解吗? 数据表似乎建议不应该是这种情况:

在位置4、器件退出休眠模式、处于正常应用状态、然后进入欠压模式(位置5)时、器件会卡住、不会在位置6或7重新启动、这意味着我们无法在位置7继续应用。

我们可以始终如一地重现该情况。

谢谢!

Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    请等待 TI 回答、但还有几个问题:

    • 您的 SOP 模式是什么? 如果使用模式0-1-0、是否在 RX UART 线路上使用上拉电阻?
    • 您是否确定您的器件没有通过其他引脚(例如 GPIO 引脚)和内部保护二极管供电? 我记得 CC32xx 器件对于此行为非常不利。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复:
    1.我们使用0-1-0、RX 上有一个上拉、我们也尝试了更改 SOP 配置。
    2.我们在器件上设置了上拉电阻器、但没有任何东西直接连接到 IO、并且已经过耗尽其他电压轨的测试。

    我已将我们看到的行为的标记屏幕截图作为附件、如果我们发现该屏幕截图有用、我们已通过电源来重现库存我们的电池:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是非常有趣的行为。 很遗憾、我没有任何解释。 请等待 TI 回答。

    BTW……您在此处是否要求 TI 审查您的硬件设计

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经注意到、在进行变更时可能会有改进。 我们使用 CC3235SF 上的引脚45作为 GPIO、而不是内部直流/直流转换器。 当我们将其更改为与开发板相匹配时、我们会看到这种改进。 这看起来是否正常跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    听起来在您的电路板上可能没有正确完成直流/直流环路设计注意事项、但必须检查您的设计以进行确认。

    我 强烈建议您查看并遵循 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC3235SF 页面中我们的 CC3235器件设计指南、包括:

    使用提供的资源进行查看后、您  还可以提交以进行 硬件设计审查。  

    BR、

    杰西卡