This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CE 标准要求的 CC3200MODR1M2AMOBR 自适应性测试

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1408839/cc3200mod-cc3200modr1m2amobr-adaptivity-test-required-by-ce-standard

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具与软件:

您好!e2e、

我们希望满足 CE 标准要求对使用的 TI CC3200MODR1M2AMOBR WiFi 控制器件进行的自适应测试。

 

标准要求如下:

在测试过程中、UUT 应连接到配套器件。 将 UUT 配置为具有足够高的有效载荷的正常传输、从而产生最小发送器活动比(TxOn/(TxOn + TxOff)) 0、3。 如果无法做到这一点、应将 UUT 配置为可能的最大有效负载。

 

简单的理解:

UUT 连接到工作站器件、履行变更通道、802.11 b/g/n 标准和最大有效负载。的功能

 

我们如何实现该功能?请向我们展示详细操作指南,如果我们需要发送编程命令,请与我们分享详细模板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于认证目的的无线电测试的应用可使用无线电工具(CC3100-CC3200-radio-test)。 您可以在此处下载的无线电工具。 说明如何在此处使用适用于 CC3200的无线电工具。

    BTW ...为什么您的客户需要进行 CE 认证的自适应性测试? 他要测试的确切标准编号(EN xxx)是什么? CC3200MOD 已根据 RED 指令(2014/53/EU)发布了 CE 声明符合性。 据我所知、由于发布了 CE DOC、因此不需要进行自适应测试。 如果器件按照某些其他标准进行设计、而该标准需要在红色示波器之外进行一些额外的测试、则唯一的例外情况是。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    产品(WIFI 控制设备、连接到驾驶员控制单元并通过 WIFI 连接到 PC 或手机控制驱动器)正在执行 SRRC(中国 WIFI 证书)、并且有一个称为自适应测试的测试,该测试与低于 CE 标准:相同

    测试标准: EN 300 328 V2.2.2

    测试要求: EN 300 328 V2.2.2、第4.3.2.6条

    限制: EN 300 328 V2.2.2、第4.3.2.6条

    测试套件: EN 300 328 V2.2.2、第5.4.6条

     因此、他们需要产品执行以下功能来执行相关测试:

    UUT 连接到工作站器件、履行变更通道、802.11 b/g/n 标准和最大有效负载。的功能

        

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、现在很有意义。 无线电工具应在符合 EN 300 328 V2.2.2的测试中正常运行。 但请确保您下载的是正确版本的 Radio 工具。 请下载 CC3100-CC3200、而不是 CC3xxx 版本。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴联系您。 我是西门子(中国)有限 公司南京运动控制研究开发分公司的证书工程师。 感谢您的快速响应。 我 、了 CC3100-CC3200的用户指南、它只提供更多选项"电流"接口、如下所示。 我们如何使用有效载荷并连接到基站器件、以及选择 通道和802.11 b/g/n 标准?

    由于项目日程非常紧迫,可以与我们分享您方便的时间和电子邮件地址,我们有一个简短的会议指导我们如何完成上述功能? 非常感谢。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评论不多:

    • 您使用的具体器件是什么? 它是 CC3200或 CC3220? 如果使用的是 CC3200、则表示您有错误的无线电工具(您有适用于 CC3220/CC3235器件的无线电工具)。
    • 无线电工具适用于在未连接模式下进行测试。 因此、您找不到任何与 STA 连接相关的内容。 如果要测试由 NWP/MAC 本身在连接模式下完成的自适应信道访问机制、无线电工具不会帮助您完成此任务。
    • 没有用于连接模式的 sl_ API 来控制802.11模式(b/g/n)。 在收发器模式下、您可以选择 RX、TX。 CC3220的收发器模式在SWRU455第13章中介绍

    我不是 TI 员工、因此我不会共享我的电子邮件联系人。 我没有5.4.6自适应测试的最佳设置指南。 也许一些 TI 员工可以帮助您完成这个测试设置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的快速回复~我会联系当地的 TI FAE、祝您愉快~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱王

    基本上、自适应性测试的高级设置如下所示:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    居伊