This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:安全主机接口

Guru**** 2927210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1409378/cc3301-secured-host-interface

器件型号:CC3301

工具与软件:

大家好!

在论坛博文 CC3135中:主机 MCU 与 Wifi 芯片 Sabeeh 之间的安全 SPI 接口说:

>我们有一个新器件 CC3301、它使用 SPI 实现安全的主机接口。

为了使用无线技术扩展现有的硬件、需要具有安全连接的模块、如上面的这篇文章中所述。

似乎尚未发布 CC33xx 安全主机连接。
我在本文 中找到的最新文档 SimpleLink CC33xx 安全功能第3.5节说明主机接口仍在开发中。

安全的主机连接何时准备就绪?
是否有关于其外观的任何详细信息?

非常感谢、此致、
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    安全主机特性仍在开发中。 据我所知、计划在明年上半年发布。  

    虽然实施细节仍在审查中、但该特性的亮点将与同一文档中列出的亮点类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。