This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:片上闪存擦除耐久性(周期)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1408190/cc3235sf-on-chip-flash-erase-endurance-cycles

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

您好!

什么是片上1MB 闪存擦除的耐久性(擦除周期数)?
我在数据表中找不到它。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    XPI 闪存不供最终用户访问(写入通过 ROM 引导加载程序代码完成)、因此未正式声明 XIP 闪存的详细规格。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在本应用手册中找到相关信息: https://www.ti.com/lit/an/swra613b/swra613b.pdf?ts = 1725470556433&ref_url = https://253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    这将取决于您期望器件能够持续使用多少年。 应用手册中有一个很好的表格、其中包含所有信息。

    谢谢!  

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    否 该应用手册适用于 SPI 闪存(称为 sFlash)。 Koichiro 要求获取 CC3235SF 芯片本身内部内部 XIP 闪存的数据。 更多信息可能会提供 WiFi 应用程序团队,因为我不确定我是否可以分享这些信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、Jan、

    [报价 userid="231451" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1408190/cc3235sf-on-chip-flash-erase-endurance-cycles/5394829 #5394829"] Koichiro 正在请求 CC3235SF 芯片本身内置的内部 XIP 闪存的数据

    有。 JAN 是正确的。

    根据 TRM (swru543a.pdf)图21-10、每次用户在 SPI 闪存上更新固件时、内部 XIP 闪存都会更新。
    我的客户询问 XIP 闪存可更新多少次。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎