This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:撤销蓝牙 SIG QDID 和/或 DN

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1432063/cc2564moda-withdrawn-bluetooth-sig-qdid-and-or-dn

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564C

工具与软件:

我已 在产品声明中向蓝牙 SIG 提交了 CC2564MODA QDID 和 DID/DN。  蓝牙 SIG 已回复:

"此外、请注意(参考产品)的 QDID 已撤销。 因此、您将无法使用或引用已撤销的 QDID 或 DN。 如果您想继续对这些产品进行鉴定、我建议向您的模块供应商咨询仍有效的更新 QDID 或 DNS。"

数据表包含我提交的 QDID 64631。  我还 从蓝牙 SIG 产品数据库提交了 DID / DN DO24698。

请告知/ 提供 CC2564MODA 的当前有效 QDID 和/或 DN、以便我可以更新蓝牙 SIG 的报告。

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    遗憾的是、BT SIG 已弃用 CC2564MODA 器件符合标准的规范。 因此、您不能将此器件用于新产品、也不能通过 bt sig 认证。 我们确实拥有 CC2564C、它与 CC2564B (在 MODA 中包含该器件)引脚对引脚兼容、并通过5.1 BT 规范认证、符合新设计的要求。 遗憾的是、TI 不为其创建模块、但有第三方合作伙伴(例如 BDE 和 Panasonic)创建模块。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rogelio。  几年前、我们将 CC2564MODA 设计到了我们的2款产品中。  当他们标记 QDID 问题时、我尝试更新了我们的 BT SIG 报告。  我检查了松下和碧德。  BDE 可能有一个 Bt 5.1模块、其功能、电子和机械兼容性(BD2564CA)。  我们正在进行详细检查。  再次感谢您的支持。

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何时间

    如果您决定升级到 CC2564C、这可能会很有帮助

    https://www.ti.com/lit/ug/swru496b/swru496b.pdf 

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio。  展望未来、CC2564C 看上去一切正常、但我的问题是向 BT SIG 报告我们使用 CC2564MODA 的产品。  BT SIG 表示他们撤回了 CC2564MODA、但并未表示撤回原因。  CC2564MODA 在 TI 的产品页面上显示为"正在供货"、但显然不是合格的器件。  此外、BT SIG 曾评论细微选项"此外、我们知道您将向您的供应商询问撤回的 QDID 64631的更新蓝牙模块事宜。 请注意、QDID 64631与控制器子系统有关、它表示完整 BluetoothRegistered协议栈的硬件部分并旨在与主机子系统(软件部分)组合使用。 如果您的供应商提供了更新的控制器子系统 QDID、还请询问他们是否有更新的这些产品的辅助主机子系统 QDID。"  我假设没有更新的控制器子系统 QDID、但有没有可用于报告的主机子系统 QDID?  否则、我似乎别无选择、只能将我们使用 CC2564MODA 的产品声明为不合格、并且从营销材料、产品手册、手册、文献中删除了所有"蓝牙"引用、 等等  我们不想这样做。 请提供建议。  谢谢。  Steve  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    BT SIG 需要3项认证

    控制器子系统

    主机子系统(蓝牙堆栈)

    配置文件子系统(蓝牙配置文件)

    CC2564MODA 不再符合新设计的要求、因为它只能支持最高已由 BT SIG 在去年2月撤销的规范。 很遗憾、由于芯片设计的硬件限制、我们无法更新此芯片。 这就是创建 CC2564C 的原因、它符合5.1规范、目前还没有弃用日期。

    https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/139784

    我们还为客户提供 Bluetopia 蓝牙堆栈。 它还符合5.1规格。

    https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/134075 

    这就是它们对主机子系统的含义。

    TLDR:Moda 无法用于新设计、旧设计应进行叠层处理。 CC2564C 可以符合新设计的要求、但 TI 不会为此创建模块(由第三方合作伙伴制作)。 是的、我们同时具有控制器和主机子系统资质以方便认证。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio。  引起我注意的是"旧设计应该进行继承"。  如何实现这一点有什么建议吗?  这在我看来是公平的、因为 CC2564MODA 符合当时存在的 SIG 规范、该规范在产品设计和发布时有效。  我们的产品已投产5年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已有这些旧商品的商品信息?  或者、您现在是在尝试获取一个吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、他们之前未被列入 SIG。  我们现在正努力这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新列表、使用旧控制器是无法获得的。   祖父级设计意味着他们不会取消您的商品信息。  这并不意味着您可以仅因为设计已完成、而您仍然可以获得一个新列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dean。  听起来我们唯一的选择是"消毒"我们各自的营销和产品的"蓝牙"。  现在是请求宽恕的时候了。