This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-软件:校准器和 CONF 工具

Guru**** 2584935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1438360/cc33xx-software-calibrator-and-conf-tool

器件型号:CC33XX-SOFTWARE

工具与软件:

您好!

当前版本1.0.0.7在"cc33xx\cc33xx_rootfs\usr\bin\calibrator"中提供校准器工具、在"cc33xx\cc33xx_rootfs\usr\sbin\cc33conf\cc33xxconf"中提供 CONF 工具。

文件工具提供以下输出:

  • 校准器:ELF 32位 LSB 可执行文件、ARM、EABI5版本1 (SYSV)、动态链接、解释器/lib/ld-linux-armhf.so.3、适用于 GNU/Linux 3.2.0、具有 debug_info、 未剥离
  • cc33xxconf:elf 32位 LSB 可执行文件、arm、EABI5版本1 (SYSV)、动态链接、解释器/lib/ld-linux-armhf.so.3、适用于 GNU/Linux 3.2.0、具有 debug_info、 未剥离

问题是、我需要这些工具的64位版本。 我知道、这些源也可以用于重建配置和校准器工具、但如果这些也可以在软件包中提供、那会更容易些吗? 是否有机会让它们加入下一个版本?

此致、

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    我们不计划在下一个版本中提供64位二进制文件。

    虽然是、CC33xx SDK 中提供的二进制文件用于32位 ARM 架构器件、但这些二进制文件用于评估目的。 这里我们假设客户必须使用源代码并将它们应用到各自的编译系统中、因此仍然不会使用二进制文件。