This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC1354和 cc3301、入门指南

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1435422/cc3301-cc1354-and-cc3301-how-to-start

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!

我正在尝试了解如何使用 launchpad cc1354和 booster pack cc3301开始开发。

我的目标是在 cc1354上有一个基本固件、该固件使用 SPI 连接到 cc3301、连接到 wifi 和 http 服务器。

能否解释一下我需要的工具以及必须执行的步骤?

目前、我有了最新的 CCS 原则、即 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17和 cc33xx_mcu_package_r5。 我无法参考 cc33xx MCU 软件包、并且不确定是否必须手动合并这两个 SDK?

还有一个问题、我看到 在此主题 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1432417/cc3301-problem-after-updating-to-new-wifi-firmware?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc1354%2520cc3301#中提到了 cc33xx-firmware-programmer 

我在任何地方都找不到它。 它位于何处?

谢谢!

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、C é dric


    据我所知、当前的 R5版本不支持 CC1354。

    正如您在这个回答中所看到的- TI 声明将在今年年底之前在官方发布中提供(换句话说、很快就会发布)


    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1432417/cc3301-problem-after-updating-to-new-wifi-firmware/5497396?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC33XX#5497396


    我正在开发早期测试版。  

    很遗憾、示例代码和文档仍然基于 Code Composer Studio 而非 THEIA。  

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的反馈!

     试用版发布时、我可以在哪里 获得通知?

    我们听到关于 Theia 的一些混合信号、官方使用 Theia 进行新开发、但这似乎在 TI 内部不适用? 不确定什么对我们的新开发来说是最好的:)

    谢谢

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我期待全面的 THEIA 支持并离开基于 Eclipse 的旧 CCS。

    我希望 TI 回答测试版部分、但很快 TI 将发布官方插件、支持 CC13x4。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    如果我观看  CC33XX-RTOS-MCU、是否会收到通知? 或者 Beta 版本是否有其他渠道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomas、

    如果您与销售代表联系、他可以帮助您获取我们正在开发的内部版本。

    没有在线链接可供您申请。