This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:由较大干扰触发的硬件恢复

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1432215/wl1837mod-hardware-recovery-triggered-by-large-disturbances

器件型号:WL1837MOD

工具与软件:

如果我们在所用的 WiFi 信道上施加干扰、我们会看到类似 e2e.ti.com/.../wl1835mod-wlcore-error-tx-stuck-in-fw-for-5000-ms-starting-recovery-core-dump 的问题。 例如在这张图片中

在这里我们有一个扫描信号在 WiFi 信道的下部触发 WiFi 芯片进行恢复。

在论坛帖子中,我引用了之前的克里斯·约基提到,有一个私人对话关于存在的问题。 这是您可以分享的吗? 生成中断。

此致

Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattias:

    在我们查看另一篇文章之前、您能否共享您看到的日志? 您使用的是哪个内核版本和 wl18xx FW 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能描述您想要完成的测试和目标? 注入该信号的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattias:

    因此要确认的是、此问题仅由环境中的其他射频源造成?

    如果您施加射频干扰、似乎会阻塞 WIFI 通道、因此 WL18xx 将永远无法传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当其他射频源强到足以降级或使 WiFi 完全不可用时、似乎会发生这种情况。

    我们不能告诉客户不存在随机的射频源。 这会导致现场产品崩溃。

    我们如何使 WL18xx 固件不触发恢复?

    我们是否可以更改 wl18xx-conf.bin 中的一些设置、以降低发生这种情况的可能性?

    另一个主题中的离线讨论是什么?

    此致

    Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一主题的离线讨论是什么?

    我没有这次对话的记录、因此我不确定是否有任何解决方案。

    当其他射频源强到足以降级或使 WiFi 完全不可用时、似乎会发生这种情况。

    您是否碰巧知道射频噪声的来源? 因为我不确定我们可以做很多,如果一些其他设备不断地占用 WiFi 频道. 也许这款插入式器件也会打破电源认证。  

    恢复后、WL18xx 是否可以在短时间内运行、还是在上电时才不起作用?

    如果您在 AP 模式下使用 WL18xx 器件、则可以更改通道并查看其是否有所改善。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道噪声的来源。 这将是不同的来源、具体取决于我猜的客户。 但当我们在实验室中重新创建时、我们使用频谱分析仪的跟踪发生器进行传输。 当我们这样做时、我们肯定会突破通道的功率限制。 但我不认为芯片应该进行恢复。

    是的、WL18xx 在恢复后可正常运行。 但在一个客户站点、它大约每5秒进行一次恢复。 在该站点、无法连接到该 AP 和更改设置。

    是的、如果我们将信道更改为不受噪声影响的信道、WL18xx 将停止恢复。 但如上所述、在某些站点上、大约每5秒恢复一次是不可能的。

    你是否有任何想法,为什么它会恢复? 是否有什么办法可以开始更改 wl18xx-conf.bin 中的一些设置? 这是什么设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就价值而言、在完全不同的对讲机(不同的芯片供应商)上、我们在某些客户站点遇到了类似的问题。  问题是照明系统中的存在检测硬件(5GHz)发射一定的频率、并暴露无线电校准逻辑中的错误、导致器件挂起。  

    约定、在存在外部发送器的情况下、器件不应挂起。  它可能无法传输(在各种情况下都要求阻塞传输)、但不应发生崩溃。