This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:WiFi MAC 地址和 BLE MAC 地址

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1437925/cc3351-wifi-mac-address-and-ble-mac-address

器件型号:CC3351

工具与软件:

1. 是否需要在 CC3351中单独写入 WIFI 和 BLE 的 MAC 地址? 是否可以使用相同的 MAC 地址?

2. CC3351是否支持运行时可配置的 Wi-Fi MAC 地址?

3. CC3351是否能够自动检测设备所在的国家/地区、以便使用 Linux 监管数据库配置允许的 Wi-Fi 国家/地区设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    Unknown 说:
    1.  我是否需要在 CC3351中单独写入 WIFI 和 BLE 的 MAC 地址? 是否可以使用相同的 MAC 地址?[/QUOT]

    不需要写入您自己的 MAC 地址、但可以选择性地写入。 您可以创建包含将要使用的基本 MAC 地址的"NVS"文件。 您可以在 CC33xx Linux SDK 中阅读有关此内容的更多信息。 WiFi 和 BLE 不应使用相同的地址。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJUoLS-n3ym8ZWNoNdgAQw__CC33XX-LINUX-MPU__lBDUdCJ__LATEST 、然后单击"MAC Address Allocation"或"Override Default MAC Address"。  

    Unknown 说:
    2. CC3351是否支持运行时可配置的 Wi-Fi MAC 地址?[/QUOT]

    是的、您可以使用 ifconfig 命令更改 WiFi MAC 地址。  

    Unknown 说:
    3. 为了使用 Linux 监管数据库配置允许的 Wi-Fi 国家/地区设置、CC3351是否能够自动检测设备所在的国家/地区?[/QUOT]

    您可以通过在 wpa_supplicant.conf 中写入国家/地区代码来配置国家/地区代码。  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="313399" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1437925/cc3351-wifi-mac-address-and-ble-mac-address/5514237 #5514237"]
    3. CC3351是否能够自动检测设备所在的国家/地区、以便使用 Linux 监管数据库配置允许的 Wi-Fi 国家/地区设置?

    您可以通过在 wpa_supplicant.conf 中写入国家/地区代码来配置国家/地区代码。  

    [报价]

    只是被预先警告。  如果您打算发往美国(可能是许多其他国家/地区)、则必须遵守配置控制要求、其中规定最终用户、专业安装人员不能配置此项  在美国销售的器件必须仅锁定在美国且不可修改。  在完成监管认证流程时、您必须证明这一点...

    apps.fcc.gov/.../GetAttachment.html

    apps.fcc.gov/.../GetAttachment.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:

    IP 层上的 WLAN 吞吐量>=50Mbps。

    CC3351是否可以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    可以、您可以通过 CC3351达到该吞吐量水平。