This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:wlcore 驱动程序崩溃、出现错误"error reg domain conf error"

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1436573/wl1807mod-wlcore-driver-crash-with-error-error-reg-domain-conf-error

器件型号:WL1807MOD

工具与软件:

我们在并发模式(AP + STA)下使用 WL1807 WIFI 模块。 我们正在观察到、在器件运行7天且 wlcore 崩溃日志的情况下、wifi 接口出现故障  

[604325.553415] wlcore: ERROR reg domain conf error
[604326.069163] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.246
[604326.115393] wlcore: ERROR reg domain conf error
[604326.708182] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.246
[604326.753881] wlcore: ERROR reg domain conf error
[604326.760068] wlcore: ERROR firmware boot failed despite 3 retries
[604326.772330] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: Runtime PM usage count underflow!
[604327.290058] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.246
[604327.326561] wlcore: ERROR reg domain conf error


我们在 ifconfig -A 中看到了 wlan0和 ap0 (受管接口)、但当我们 fry 设置接口时、我们看到的是 wlcore 的上述错误日志。

rfkill list ->还不显示任何硬件或软件块 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您正在使用哪个内核版本? 在出现 reg 域配置错误之前、您是否看到任何打印输出? 您对造成错误的原因有什么看法吗? 您能介绍一下自己的设置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

      请查找以下信息  

    1.内核版本- 6.1.75

    2.否、在 reg 域配置错误日志之前、我们没有看到 NAY 打印出来。

    3.器件配置为 STA 模式并连接到互联网几天后,我们看到 WIFI 接口在出现上述 wlcore 错误日志时出现故障。

    4.我们有一款定制电路板、其中 AM335x 和 WL1870 WIFI 模块在并发模式(AP + STA)下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    是否在崩溃之前必须有一些额外的日志? WPA 请求是否打印了任何内容? 请分享将会对您有所帮助的完整日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

          当我们长时间运行系统(例如数周)时、我们间歇性地看到此问题、一旦发现问题、我将收集更多日志并在此处发布。