This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3501E:低功耗/睡眠模式详细信息

Guru**** 2477405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1437901/cc3501e-low-power-sleep-mode-details

器件型号:CC3501E

工具与软件:

尊敬的团队:

由于零件仍处于预览阶段、我们想知道一些信息。

1.是否有可用于整个 MCU 的低功耗/睡眠模式?

2.如果需要、有多少引脚可以唤醒?

3.预期的睡眠电流是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    我将为您收集这些信息。

    请给我几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayur

    功耗模式与 CC32xx 器件类似。 M33处于活动状态或睡眠状态。 处于休眠状态时、休眠电流取决于内部 RAM 中保留的存储器。

    我不确定有多少 GPIO 支持唤醒。 我的第一个猜测是所有 GPIO、但我将与设计人员交谈、并为您获取这些信息。

    我们有一些初步的睡眠数字仿真数字、但尚未进行测量。 休眠电流的测量在 12月底之前应该已准备好数据表、我们的目标是更新数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    感谢您的更新。 我将等待有关可唤醒的引脚数的数据