This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:M2-CC3301 PTA 配置问题

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1439377/cc3301-m2-cc3301-pta-configuration-issue

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

 使用 M2-CC3301作为主器件的3线 PTA 配置不会将授权置为有效(高电平空闲和低电平有效)、而 BLE 从器件会将请求和优先级置为有效。

内部 INI 文件 和默认配置文件将外部 soc 更改为高电平(0x01 )并将 COEX 禁用为低电平(0x01)、优先级极性-0x01、请求极性-0x01.timings 仅默认设置为 T2时间0x00

我需要在 PTA 配置中进行任何其他更改吗?

注意:M2-CC3301 EVK 连接到 Am625 EVK 、 PTA 线  从外部(如图中 COEX 引脚的 NC 所示、采用引脚配置、连接到外部连接器)连接到 BLE 从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    很抱歉耽误你的时间。  连接到0x01的 Is_Ext 设置应正确。 您能否提及 BLE 器件在授予、优先级和请求方面的极性?

    禁用共存意味着什么? 您指的是哪个参数?

    您是否可以尝试先将 T2时间设置为默认值0x05、看看它是否对您有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T2时间在 ini 文件中是默认值0x05、它不起作用。

    授予极性设置为0x01 (低电平有效)、但引脚空闲条件也为低电平、授予 拉动电阻值默认值0xff、然后尝试将拉动电阻值更改为0x01以将空闲电平设置为高电平、但无效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 BLE 从设备? 您是否能够提供逻辑分析仪捕捉?