This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837 BLE 认证未通过 BLE

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1437357/wl1837mod-wl1837-ble-certification-failed-for-ble

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具与软件:

您好!

我们对 WL1837的 FCC 和 IC of BLE 认证有疑问。 到目前为止、蓝牙经典和 Wifi 都能通过。

是否有关于如何执行所记录的测试的特殊指南? (我已尝试 WL18xx Bluetopia PM 蓝牙射频测试文档)

对于 Wifi、存在类似的问题、将天线开关设置为两倍的5GHz 组装天线即可解决该问题。

蓝牙上是否有类似的东西?

在随附的 PDF 中、您可以详细了解该问题。

由于我们现在处理这个问题已有一段时间了、而且我们确实需要在本周完成测试、请提供帮助。

谢谢、此致、

塞缪尔

e2e.ti.com/.../TE_2D00_2208000145P_5F00_SGS-GERMANY_5F00_R30W_2800_Display_2900_FCC_2600_IC-BLE-Tx-Harmonic-Fail-Data.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    pdf 中显示的2个测试结果之间有什么区别?

    您是否使用过相同的配置(INI)文件?

    应使用与 WLAN 相同的配置文件。 (天线数量等)

    居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    pdf 中两种测试之间的区别是与接收天线有关。 第一个结果是当接收天线处于垂直位置时、第二个结果是当接收天线处于水平位置时。 正如您看到的、在水平位置的结果更差。

    文件的问题。 我们尚未使用它。 我们当前正在使用 HCITester 为 BLE 运行命令。 如何使用 HCITester 环境加载 ini 文件? 或者我们是否再次从 RTTT 软件加载该文件、然后开始使用 HCITester 环境中的命令?

    我们还注意到、在我们可以运行自己的脚本以启用 HCI 命令启用 BLE 信号之前、每次都必须在 HCITester 中运行初始化脚本。 但我们不知道如何使用 HCI 命令加载 ini 文件。

    此致、

    Matthew