This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:设置 reg 域国家/地区时出现问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1439575/wl1835mod-issue-on-setting-the-reg-domain-country

器件型号:WL1835MOD

工具与软件:

您好、我正在使用内核版本" 6.1.112"和 wireless-regdb 封装版本"2024.07.04"  我不包括 CRDA 软件包,因为它已被弃用,我试图设置监管域 使用命令"iw reg set US ",但当我试图设置它抛出错误为" cfg80211:加载的 regulator.db 格式错误或签名缺失/无效 " 因为我已经检查了 iam 在/lib/firmware 路径中安装了正确的 regulation.db 和 regulation.db.p7s 文件、但没有找到问题背后的原因、请提供解决方案、以解决此问题、任何路径或内核驱动程序更改都需要完成、这将是有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaddinakatti:

    您能否检查您的内核是否有这些补丁? 无线 regdb 维护人员发生了变化、因此他们的公钥也发生了变化。 这会改变 regulator.db 的加载方式。 您能否共享内核启动日志? 你应该看到一些关于'sforshee '和'wens'的东西。   
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/log/net/wireless/certs?h=v6.1.112 

    您能否共享您的 defconfig 和最终.config? 从 KConfig 页面上、您似乎只需要 CONFIG_CFG80211=m、一切都应该为您配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabeeh Khan、  

    我已经验证了内核 v6.1.112补丁,你已经分享这些补丁应用在内 核中,我已经检查了内核的 dmesg ,看不到任何东西,如'shee 和 wen'. 所以我已经附加了内核和 defconfig ,. config 下面的 dmesg 日志,请检查,让我知道我需要做什么改变,以尽快修复上述问题.

    e2e.ti.com/.../kernel-6.1.112.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaddinakatti:

    您似乎没有在内核中使用 systemd、因此 cfg80211内核模块不会从 dmesg 日志加载。 同样奇怪的是、mac80211、CFG80211未列在 defconfig 中、但它们确实显示在.config 中。 也许在生成.config 之前会调用另一个 defconfig 或 prune 配置? 您能在加载 cfg80211模块时向我显示日志吗?

    你是否在使用建筑? 如果是、哪种平台? 我可以帮助重现此问题(假设平台在内置和/或开放源代码中受支持)、但它似乎是内置的配置问题、而不是任何特定于 wl18xx 软件的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清晰起见、

    以下是我希望看到的日志:

    [   22.519104] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [   22.961312] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [   22.970016] cfg80211: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'