This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:连接到特殊 AP (WPA/WPA2)失败。 (__LW_AT__R5版本)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1434471/cc3301-connect-to-a-special-ap-wpa-wpa2-failed-r5-version

器件型号:CC3301

工具与软件:

cc3301始终无法连接到特定 AP、此 AP 的信息如下:

AP 类型:TP Link Deco M9 (https://www tp-link.com/se/home-networking/deco/deco-m9-plus/v1%20(1-pack)/)

通过数据包捕获、我们可以看到、在四次握手之后、CC3301由于未知原因而启动断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、类似于珍贵的主题、您能提供一些固件日志吗?

    我们正在进行一些可能的修复、但我们希望确保我们掌握所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CC33跟踪:rot-ispteam-r5-connect-fail-cc33.pcap


    802.11跟踪:carrot-ispteam-fail-r5.pcap-01.cap

    e2e.ti.com/.../carrot_2D00_ispteam_2D00_fail_2D00_r5.pcap_2D00_01.cap.loge2e.ti.com/.../carrot_2D00_ispteam_2D00_r5_2D00_connect_2D00_fail_2D00_cc33.pcap.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 logger.bin 解析器不是正确的、因此 cc33xx 跟踪效果不佳。 查看我的另一个线程、我将其引导至右侧的 logger.bin。

    该空中监听器完全是 RTS、CTS 和 ACK。 我没有看到来自 AP 或工作站的任何信标尝试扫描和连接。 请确保首先看到来自 AP 的信标。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到了同样的问题、在连接WPA3时也有问题、最后也没解决!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此文件、其中有信标包。

    e2e.ti.com/.../8551.cc3301_5F00_1.pcap.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不存在 WPA3连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一个信标。

    其中包括所有信标、身份验证、关联、EAPOL 等

    要么您不在正确的频道上、要么它被过滤掉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 EAPOL、关联、身份验证和取消身份验证、您能看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我一定错过了。

    它无法连接的原因是 AP 配置为混合模式安全、即 TKIP+AES。 请参阅屏幕截图:

    在发布说明中、我们声明支持开放式、WPA2和 WPA3 (非 WPA 混合模式)。

    在具有相同芯片的 MPU 端、我们确实增加了这种支持、因此、我相信它也会添加到 ThickMAC 中、但我没有时间表。

    Shlomi