This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:两个同步接入点、一个用于2.4GHz、另一个用于5GHz

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1440385/wl1807mod-two-simultaneous-access-points-one-for-2-4ghz-and-one-for-5-ghz

器件型号:WL1807MOD

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在尝试 beagleplay 板并检查同步无线接口

第一个接口2.4GHz (在 wlan0上)和第二个接口5GHz (在 wlan1上)。 但我无法同时运行这两个端口。

我可以在具有不同 SSID 的两个 hostapd 配置上的2.4GHz 上同时运行两个 AP、但无法运行多角色-一个用于2.4GHz、一个用于5GHz。  

这是由于通道限制为1造成的吗? 是硬件限制还是可以通过 wlconf 工具进行配置?

iw phy0 info
	valid interface combinations:
		 * #{ managed } <= 2, #{ AP, mesh point, P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
		   total <= 3, #channels <= 2
		 * #{ AP } <= 2, #{ mesh point } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
		   total <= 2, #channels <= 1, radar detect widths: { 20 MHz (no HT), 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pintu:

    WL18xx 的固件不支持 独立通道上的两个 AP 模式。 请参阅此处链接的第8.2节中的"特性指南":
    https://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我阅读了本文档。

    那么、是否是由于硬件限制(如果不是这样)、是否有计划通过2.4GHz 和5GHz 等固件升级来提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pintu:

    目前未计划在多个通道上支持 AP 模式。