This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:如何在调试模式下运行示例程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1440155/bp-cc3301-how-to-run-example-program-in-debug-mode

器件型号:BP-CC3301

工具与软件:

您好!

我正在 CCS12.7.1上使用 AM-243x 测试 BP-CC301。 我可以使用快速入门指南进行编程、但在单个命令上调试和设置断点无效。  

如果您能为我们提供任何帮助、帮助   我们调试与 BP-CC3301连接的 AM-243x。

问题:

1.为什么我添加的每个断点都是灰色的?

2.  调试器应该连接到哪个内核才能使断点正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    1. 为什么我添加的每个断点都显示为灰色?

    您能检查一下吗 跳过所有断点 选项? 这是否有效? 如果是、请禁用该选项。

    请参阅下图。

    Unknown 说:
     要使断点正常工作、调试器应连接到哪个内核?

    示例项目构建的核心。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、感谢你指出这一点。 我对新手的问题道歉。