This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:企业 Wifi 身份验证、SHA-2证书和 TLS 1.0

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1438064/launchcc3235mod-enterprise-wifi-authentication-sha-2-certificates-and-tls-1-0

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

工具与软件:

您好!

我们需要将 CC3235连接到企业 WiFi 网络。 我们知道、它假设 TLS 1.0具有 SHA 1认证码  我们在 CC3235上安装了根 CA。 我们能够成功地与我们的客户之一建立联系。  

CC3235是否支持具有 SHA 2 (根 CA)证书的 TLS 1.0?

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白你是否尝试过 SHA2以及它是否对你有用。 请澄清。

    据我所知、它仅在 SHA1上支持 TLS1.0、

    请参见典型客户端 hello 的屏幕截图。

    如果允许、服务器 hello 将使用列表中的套件之一。 请参阅响应:

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    感谢您的确认。

    此致、

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我一直在阅读您关于-6 OTA Dropbox 错误的主题-很遗憾、我无法回复该问题、因为它已锁定、但想知道您如何解决您的设备在现场的问题?  

    该主题: e2e.ti.com/.../5202601


    我们也遇到同样的问题。

    非常感谢

    Gb