This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1:未检测到 EVM

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LP-EM-CC35X1, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1445719/lp-em-cc35x1-evm-not-detected

器件型号:LP-EM-CC35X1
Thread 中讨论的其他部件:LP-XDS110LP-XDS110ET

工具与软件:

尊敬的专家:

使用 LP-EM-CC35X1时、 LP-XDS110是否强制性?

客户已下载无线电工具和 Wi-Fi 工具箱、但相同的问题仍然存在:未检测到 LP-EM-CC35X1。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件开发和射频评估需要 LP-XDS110ET (或其他基于 JTAG 的调试器)。

    请注意、正如 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/swru629)中显示的那样 、电路板上的 USB 端口只用于供电。

    谨致问候、

    杰西卡