This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:cc3xxx_network_terminal 示例的构建错误

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3350, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1447542/bp-cc3351-build-error-for-the-example-of-cc3xxx_network_terminal

器件型号:BP-CC3351
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC3350AM2434

工具与软件:

示例项目 cc3xxx_network_terminal

下面有一些错误:

****构建项目 cc3xxx_network_terminal 的 BUILD_cc3xx_release 配置****

"C:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O

构建文件:"../example.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs1281/ccs/utils/sysconfig_1.21.0/sysconfig_cli.bat -脚本"C:/9_linkedsilic/07Development/TI_CC3350/TI/cc33xx_mcu_package_r5/examples/CC3xx_thick_mac_network_terminal/example.syscfg"-o "syscfg"-s "C:/9_linkedsilics/07Development/TI
警告:SysConfig 已更新为使用标准 TI 器件型号。 器件 AM2434已自动选择。 如果不需要这样做、请打开 SysConfig 进行更改。
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:37:目标"Build-1508476815"的配方失败
错误:调用 addInstance()时发生异常
在代理服务器上。 (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack:src ts:46:10)
请访问 scriptFunc (C:\9_linkedsilicon\07Development\TI_CC3350\TI\cc33xx_mcu_package_r5\examples\cC3xx_thick_mac_network_terminal\example.syscfg:14:25)
在 CB (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\SysConfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:113:7)上
在 withDeprecatedAccess (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:14:10)
在 runAsUserScript (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:61:3)上
在 iteratee (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:111:5)
在 baseEach 下(C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack:\sysconfig\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
在 function.each (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack:\sysconfig\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)处
在 iteratee (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:109:6)
在 Pt (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack:\sysconfig\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
原因:TypeError:无法读取未定义的属性(读取"configurables")
位于 Object.getPin可 配置文件(C:\9_linkedsilicon\07Development\TI_CC3350\TI\MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24\source\drivers\.meta \pinmux_pinmux_am243x.syscfg.js:28:76)
位于 Object.getGpioPinRequirements (C:\9_linkedsilicon\07Development\TI_CC3350\TI\MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24\source\drivers\.meta\pinmux\pinmux.syscfg.js:72:25)
在 func (C:\9_linkedsilicon\07Development\TI_CC3350\TI\MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24\source\drivers\.meta\GPIO\V0\GPIO_V0.syscfg.js:34:27)
在 CB (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\SysConfig_1.21.0\dist\webpack:src ts:27:6)
位于 guardCallbackAccess (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:44:10)
在 h.resolveRequirements (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:26:5)
在 Z.resolveRequirements (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:1452:23)
位于 Z.initDynamicConfigurables (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:1292:8)
在 function.createInstanceImpl (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:183:11)
在 function.createInstance (C:\ti\ccs1281\ccs\utils\sysconfig_1.21.0\dist\webpack src:ts:1530:28)
gmake:***[build-1508476815]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有几个问题、您是否下载了正确版本的 am243 SDK。 在工程属性中选择了什么 SysConfig 版本?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供及时的反馈:)

    1.我下载版本如下的 SDK: cc33xx_mcu_package_r5、示例从此软件包中获取。

    2. SysConfig 版本为  SysConfig 1.2+3837

    谢谢

    Jeamson Yu