This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301是否可以支持 flouride

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1447302/cc3301-could-cc3301-support-flouride

器件型号:CC3301

工具与软件:

嗨、团队:

客户询问 CC3301蓝牙是否可以支持 Flouride? 请帮助澄清、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    CC3301是一款经过认证的5.4蓝牙控制器、这意味着它可以与任何经过认证的 bt 堆栈(例如 flouride)配合使用。 但是、TI 不支持 Flouride 堆栈、客户必须完成使 cc3301与 Flouride 堆栈通信的开发。 但是的、理论上、cc3301可以使用 Flouride 堆栈运行。

    此致!

    Rogelio