This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:XDS110调试探针的调试和代码更新问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1445143/cc3235modsf-debug-and-code-update-issue-with-xds110-debug-probe

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、TMDSEMU110-U

工具与软件:

我们已经开发了使用 CC3235MODSF 模块的定制电路板。

我们正在尝试上传空代码并使用 CCS Studio 和具有 JTAG 连接的 XDS110调试探针来验证该模块的连接。

SOP0、SOP1和 SOP2均为开路。 (内部下拉)。

也在 SOP0 = 0、SOP1 = 1、SOP2 = 0时尝试。

但是、当单击"验证连接"按钮时、我们收到以下错误、该按钮在创建新的 CCS 项目向导时出现。

找到以下日志以及原理图。

[开始]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\pradipc\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1281\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库编译时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
卡在零故障下的通道。

[结束]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将模块切换到开发模式(使用 UART 和 Uniflash 或 CCS Image Creator)? 要能够使用 JTAG 进行连接、模块需要处于开发模式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用 XDS110调试辅助功能连接器将46的 UART 引脚连接为 TX、47的 UART 引脚连接为 RX、但无法为映像创建器连接(显示错误) 、因此请为调试相同的问题提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说可能会出什么问题。 也许您可以检查功耗的外观、检查 RX 和 TX 是否已正确连接且未交换。 确保 GND 和 RST 已连接。 您可以使用 SOP 模式0-0-1 (0-1-2)测试 UART 连接。 如果您有 CC32xx LaunchPad、请尝试将 XDS110从该 LP 连接到您的硬件。 由于 Uniflash/Image Creator 的复位控制存在问题(TMDSEMU110-U 的复位引脚不正确)、使用独立 XDS110 (TMDSEMU110-U)会出现问题。

    有关 UART 连接的更多详细信息、请参阅此处

    BTW ...如果你想使用 SOP 模式0-1-0你应该使用上拉连接到 RX,如果你期望 RX 线路可能是 NC 而不是连接到其他硬件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的回复、但在 Aux 连接器中没有重置引脚、所以我应该在哪里连接它、您可以看到以下图片并告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定什么是正确的引脚。 您可以在尝试 Uniflash 连接期间检查是否有任何引脚被切换。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UNIFLASH 中建立了 UART 连接、但在烧录映像时、图像下方出现错误、您可以帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步、请参阅。

    1月