This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:七个 UART 线路

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1448579/cc3230sf-seven-uart-lines

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

CC3230SF 是否只有4条 UART 线路? 我的蜂窝式调制解调器支持7条 UART 线路。 请参见附图。 如何连接额外的3条 UART 线路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 支持具有 RTS 和 CTS 硬件流程的 UART (即引脚 RX、TX、RTS、CTS)。 如果您想控制其他引脚、则需要自行控制(例如通过 GPIO)、因为 CC32xx 对此没有直接的硬件支持。

    1月