This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:关于 CC3135存储器和接口

Guru**** 2846730 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1446474/cc3135-about-cc3135-sevipack-and-inyterface

器件型号:CC3135
Thread 中讨论的其他器件: CC3100

工具与软件:

尊敬的 TI:

在我的硬件中查看 MSP432 + CC3135 (通过 UART 连接)。

如果通过 UART 连接 MSP432和 CC3135、我是否可以使用 SDK 服务器包?

使用 SPI 或 UART 的优点/区别是什么?

SDK 中是否有任何使用 UART 的示例?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3135使用基础 SDK 之上的插件、在本例中为 MSP432。

    您可以在此处找到该插件 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 、但请注意、它相对较旧、因为 TI 不再发布插件。

    但是、您可以从它开始。

    在此插件中、您可以在 simplelink_sdk_wifi_plugin_4_20_00_10\examples\rtos 下找到支持的平台集及其相关示例。

    通常、可以使用 UART 来代替 SPI、只是波特率要低得多(921600bps 与20M 相比)。

    所有示例都使用 SPI 接口、但您可以尝试改为启用 UART。 您需要做的是 打开作为移植文件的 user.h、并将所有与 SPI 相关的初始化替换到 UART 中(所有 sl_Ifxxx API)。

    遗憾的是、该 SDK 中没有针对 UART 的实现。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢

    您能引导我解决这个问题吗? 我们已经生产出一些电路板、MSP432和 CC3135之间通过 UART 进行连接。

    我修改了 user.h 文件、但我有这个问题:

    在 SDK 结构配置中、我没有看到指示使用 UART 对象的选项(检查图像)。 如何解决这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、在该旧 SDK 中、我们没有 UART 示例、因此我无法贡献太多。

    需要的内容包括:

    • 将 user.h 标头更改为指向 UART 实现而不是 SPI
    • 更改您在 ti_drivers_config.c 中指向的位置、包括 UART
    • 在 user.h 中添加 UART API 的 UART 实现 uart_open()、uart_close()、uart_read()和 uart_WRITE()

    我不确定是否能在这方面提供更多帮助。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、在第一代(cc3100)中、我们有适用于 UART 的 SDK (连接到较早的 MSP430系列)的示例。

    您也可以将其用作参考。

    请参阅此处 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721026/cc3120-only-uart-interface-between-cc3120-and-msp432e401y/2660680#2660680

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常感谢

    您告诉我插件或 SDK 是旧的、您能建议我使用最新选项以使 MSP432 + CC3135正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是旧的,但这是最新的。 SDK 插件几年前就已经停产、因此不再进行维护。

    我可以尝试查看过去(内部)是否解决了它、如果我找到了什么、我会分享。

    Shlomi