This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:WLAN 唤醒(WoW)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1446931/cc3301-wake-on-wlan-wow

器件型号:CC3301

工具与软件:

您好!

我正在使用 CC3301、并尝试测试 WoW 功能。

使用以下固件和驱动程序版本:

  • wlcore:无线驱动程序版本1.7.0.128
  • wlcore:无线固件版本1.7.0.188
  • wlcore:无线 PHY 版本1.2.39.5.44.67

我将尝试以下过程:

  • 员工
  • iw phy#0 WoWLAN 禁用任何
  • iw phy#0 WoWLAN 显示
  • iw phy#0 WoWLAN 启用魔术包
  • iw phy#0 WoWLAN 显示

但是在尝试禁用或显示时、我已经收到消息:

iw phy#0 WoWLAN 显示
命令失败:不支持操作(-95)

有什么想法、原因可能是什么?

谢谢!

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    您是否在使用内核6.1? 如果您选择"iw list"、您是否看到有关 WoWLAN 支持的任何信息?

    例如、当我发出"iw list"时、我可以看到以下代码片段:

    WoWLAN support:
             * wake up on anything (device continues operating normally)
             * wake up on pattern match, up to 5 patterns of 1-91 bytes,
               maximum packet offset 0 bytes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您的快速回复、

    是的、我的内核版本是6.1.36。

    但遗憾的是、查看"iw 列表"时、我看不到 WoWLAN 功能。 驱动程序是否有问题、因为在 https://www.ti.com/lit/ug/swru616b/swru616b.pdf?中 ts = 1733248953827&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 我可以看到这个是在功能列表中? 在 Yocto 中构建映像之前、我需要启用什么功能吗?

    此致、

    SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有误认为、为了支持无线唤醒、需要在器件树中将中断配置为带外(而不是带内)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    您是否在内核 defconfig 中启用了 CONFIG_PM? 这是启用它的内核选项。