This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235S 证书问题

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1448957/cc3235s-cc3235s-certificate-issue

器件型号:CC3235S

工具与软件:

您好!

一段时间以来、客户一直在尝试从 TI 列出的 CA 获取 CC3235S 的代码签名证书。 ‘、他们发现、自6月21日起、带有 RSA2048位密钥的证书不再"允许"、因此 CA 不再颁发证书。

我们是否计划在未来支持更长的密钥?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4K 密钥作为服务包的一部分受支持、因此您仍然可以使用。

    或者您是专门指调用引导加载程序的器件编程?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    只是注释代码签名证书意味着安全启动证书-与 ROM 引导加载程序相关。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是 ROM 引导加载程序、我需要检查、但我认为它不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!
    是的、他提到了器件编程。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要进行检查、因为我认为我们的引导加载程序无法处理4K 密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、Shlomi 是对的、在当前硬件(CC32xx、CC3230、CC3235)中没有办法克服这一限制。

    有两种权变措施:

    • 如果您的客户拥有正确的代码签名证书、他可以使用过期证书(因为 ROM bootlaoder 不会检查过期时间)
    • 或可以用于供应商器件验证-请参阅SWRU547A

    1月