This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:使用 AM62实现 iPerf3锁定

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1449691/cc3351-iperf3-lockup-w-am62

器件型号:CC3351

工具与软件:

在对讲机尝试测量吞吐量时使用 iperf3时出现问题。  看起来对讲机固件已锁定并触发了内部看门狗:

 

[ 2738.955330] wlcore:错误查询命令失败

[ 2738.955375] wlcore:恢复工作

[2738.960352] wlcore:警告 acx 漫游统计信息失败:-5

[ 2738.969426] wlcore:下

[ 2741.313312] ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动

[2741.318886] wlan0:与 AP 1c:28:af:78:69:10的连接丢失

[ 2741.363101] wlan0:HW 问题-无法停止1c:28:af:78:69:10 tid 0的 Rx 聚合

[ 2741.371148] wlan0:HW 问题-无法停止1c:28:af:78:69:10 tid 3.

[ 2741.379243] wlan0:HW 问题-无法停止1c:28:af:78:69:10 tid 的 Rx 聚合4.

[ 2741.387319] wlan0:HW 问题-无法停止1c:28:af:78:69:10 tid 6.

[ 2741.395357] wlan0:HW 问题-无法停止1c:28:af:78:69:10 tid 7.

[2741.403478] wlan0:无法从硬件(-11)中删除密钥(0、1c:28:af:78:69:10)

[2741.411647] wlan0:无法从硬件(-11)删除密钥(1、ff:ff:ff:ff:ff:ff)

[2741.435810] wlcore:恢复完成

 

观察到的副作用是无线电停止响应 iperf 流量约15到20秒、然后无线电最终复位(如上面的内核日志消息所示)、然后与 AP 重新关联。  这是一个有点令人担忧的,因为它发生了大约20分钟的相当简单的测试与 iPerf。   这是一个已知问题吗?是否有更新的无线电固件和/或驱动程序可用于更新的改进或错误修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能否评论一下哪个 SDK 客户在使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    无线驱动程序版本1.7.0.114

    无线固件版本1.7.0.120

    无线 PHY 版本1.2.36.5.22.66

    我不能100%确定这适用于哪个 SDK、因为我扫描了发行说明、但肯定早于1.0.0.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这与 SDK 版本1.0.0.3相关、该版本现在有点过时。 我相信我以前曾看到过这个问题、但这是很久以前的事了。 我建议客户更新到最新1.0.0.7版本、然后重试。  

    我们还将在本月底发布另一个大型产品。