This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC33XX-SOFTWARE:cc33xx-conf.bin / AntGain_2_4GHz 问题是否已在固件版本1.0.0.7中修复?

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1448945/cc33xx-software-is-cc33xx-conf-bin-antgain_2_4ghz-issue-fixed-in-fw-release-1-0-0-7

器件型号:CC33XX-SOFTWARE

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们注意到有一个新的 CC33xx 固件版本1.0.0.7、但您是否有 前一个主题中提到的与 cc33xx-conf.bin 和 AntGain_2_4GHz 问题相关的任何更新? 至少我在 CC33xx Linux 封装发布说明中找不到任何相关内容。

谢谢、此致、
Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    只是为了在问题上进行确认、您想进一步了解更改参数"AntGain_2_4GHz"的能力吗? 您是否在寻找可通过 cc33conf 或 INI Composer 进行配置的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    如原主题中所述:如果我们更改 cc33xx-conf.bin 文件中的"AntGain_2_4GHz"值、则无线固件版本1.7.0.185 (CC33xx Linux 软件包1.0.0.6)完全不会影响 TX 功率。 之前的"AntGain_2_4GHz"调优在无线固件版本1.70.120下运行良好、这意味着 TX 功率实际上相应地降低。
    因此、问题不是改变"AntGain_2_4GHz"值、而是其似乎不再影响 TX 功率。 现在的问题是、它是否应与最新的可用固件1.7.0.188 (CC33xx Linux 软件包1.0.0.7)有效?

    BR、
    Kaisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    明白了、让我与团队核实、我将在本周结束前报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    我得到确认、此字段的固件存在问题。 我们即将发布的版本中已解决了这一问题、该版本计划在本月底之前公开发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢您的确认、我们将等待下一次发布。

    BR、
    Kaisa.