This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF 操作失败:错误:SLlmagecreater.exe:BootLoaderError Timeout reading dataWIFI.

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, CC3235MODASF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1447342/cc3235modasf-cc3235modasf-operation-failed-error-sllmagecreater-exe-bootloadererror-timeout-reading-datawifi

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、TMDSEMU110-U

工具与软件:

现在我用芯片 CC3235MODASF 来制作 WIFI 板来传输数据。 当前情况是 XDS110的 UART 通信连接到 WIFI 板、TX 系列100Ω 电阻器连接到 GPIO_01、RX 系列100Ω 电阻器连接到 GPIO_02。  当连接 XDS110时、uniflash 显示 Operation Failed: Error:SLlmagecreater.exe:BootLoaderError Timeout reading dataWIFI"表示这个故障。  WIFI 板通电后、功耗约为3.3V 20mA。  该电流是否有点低? 芯片 MCU 是否无法正常工作?  此时测量 SOP0、SOP1和 SOP2时、相应的电压为0V、0V、3.2V。  TCK 被配置为一个下拉功能、TMS、TDI、TDO、和 nReset 被配置为一个下拉功能、而 RX 和 TX 未被配置。  我们比较测试 WIFI 板和 TI 的开发板、发现 WIFI 板的 RX 电压为。  大约1.2V、TI 的开发板 RX 是3.3V。  

问题1. 导致故障的原因是什么?  现在是否有办法消除此问题点?  

问题2: 如何配置 WIFI 板的最小系统?  

问题3. 在 CC3235MODASF 的设计过程中、我们应该注意什么?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分析启动(复位)后的电流消耗。 它的功耗稳定或有波动? CC2335MOD 复位后预计会由于射频校准而出现高电流峰值。 如果您没有看到这样的电流消耗峰值、则该模块可能无法正常工作。 据我所知、常见问题是模块下方的焊接问题。 您可以使用 X 射线进行焊接检查。 另一个原因可能是 RESET 引脚出现问题。

    CC3235MOD 的最小设置是连接 Vcc、GND、UART RX (对 RX 使用上拉电阻)、UART TX、SOP2引脚、复位。 使用这些设置、您应该能够通过 Uniflash 连接到。 请遵循生产线指南第4.4章中的连接

    使用 QFN CC3235进行设计、可实现正确的布局。 但采用 CC3235MOD 的布局不会有问题。 到目前为止、我还记得 CC32xxMOD 的唯一问题是焊接。

    您可以在此处请求 TI 审核您的设计

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我们使用直流电源作为电源,直流电源就足够了,再次尝试连接通信,仍然报告故障。  

    UART RX 使用上拉 RX 再次连接到 UART RX。 Uniflash 会再次显示"Operation Failed:Error:SLlmageCreator.exe:BootLoaderError Timeout reading data"。  

    3. Uniflash 连接按照《生产线指南》的第4.4章操作。  

    4.Comparing 开发板和 WIFI 板之间的同一信号电压如下:

    5.我们制作了一个简单的系统,配置如下:

    引脚 37 (VBAT1) 和 40 (VBAT2)  连接 到 3.3V、
    引脚 28 (GND) 连接 到 GND、
    引脚 35 (nRESET) 灯串 4.7K Ω 连接 到 3.3V、
    PIN23 (SOP2) 灯串 100K Ω 连接 至 3.3V、
    PIN47 (RX) 灯串 4.7K Ω 连接 至 3.3V

    当使用 XDS110连接到简单系统时、uniflash 仍会显示"Operation Failed: Error:SLlmagecreater.exe:BootLoaderError Timeout reading data。  有时还会显示故障"操作失败:错误:SLlmageCreator。 exe: BootLoaderError、请求的 数据包长度与实际数据包长度之间的间隙(Requested=28、 Actual=15358"。

    请问我们的系统配置是否有问题? 我们应该如何修改它?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Uniflash 连接、您需要连接复位引脚。 您使用 CC32xx LaunchPad 中的 XDS110 (TMDSEMU110-U)还是 XDS-110?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我想问一下、在我们设计的 WIFI 板上、这两种 XDS110型号的硬件配置有何差异? Ω 正在通过4.7K k Ω 电阻将 RESET 引脚上拉至3.3V、然后使用开关将 RESET 引脚下拉至接地、以控制 RESET 功能。 您是指将 RESET 引脚连接到 XDS110的特定引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 软件强烈建议控制复位引脚。 可能 SOP 模式0-0-1 (0-1-2)和手动复位可能有效、但我没有在 CC3220/CC3235进行测试。

    CC3220 LaunchPad 上 XDS110的 Uniflash 控制引脚 PA6。 但我不确定 TMDSEMU110-U 处的确切引脚是什么 可能是 AUX 板上的一个引脚。 您可以自行检查。 检查 AUX 板上的引脚是否在 Uniflash 连接尝试期间切换。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面是我们在使用示波器与 TMDSEMU110-U 进行通信时自行生成的 WIFI 板(图1)和 TI 演示板(图2)的波形。 绿色通道是板上的 TX、黄色通道是板上的 RX。  当我们的 WIFI 板进行通信时、TX 电平将下拉8秒、RX 电平将在8秒后保持高电平。  TI 演示板的 RX 引脚将具有正常的信号传输、我可否问一下为什么会导致这种现象?  是否有解决方案方向。

      图1.

     图2.

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是 Uniflash 连接尝试以超时结束时的预期行为。 这不会推动我们前进。

    当 CC32xx/CC33xx 处于 SOP 模式0-1-0时、进入引导程序的状态由 UART RX 线路(CC332xx 侧)的中断信号决定。 Uniflash 会通过 XDS-110的 PA6引脚发送中断信号与切换复位。 由于您的器件没有响应、因此会出现中断、直到超时。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助我们了解原理图设计问题、我们应该如何修改它?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处请求 TI 审核您的设计。  如果我漏掉了一些东西、我不想承担责任。 但起初我没有看到任何明显错误(可能 RX 上拉会有用、因为使用了 SOP 模式0-1-0)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan

    您的建议有效、连接 XDS110的 TGTVDD (SENSE)引脚后可以成功连接芯片。 但是、在下一个操作(程序 映像)期间、发生了以下故障(操作失败:错误:SLImageCreator.exe:引导加载程序错误、读取数据超时)。 在程序 映像期间连接了 UART 和 JTAG 的信号线。 我们已尝试了 SOP 模式0-1-1和0-0-0-1、请帮助我们了解问题是什么、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误仍是由于 RST 引脚缺少控制所致。 TGTVDD (SENSE)引脚只是 TMDSEMU110-U 的"反馈"、用于确定何时连接了目标。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回复中提到的 RST 引脚是否指 WIFI 芯片的35引脚? 如果是、那么连接该 RST 引脚的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC32xxMOD 的引脚 nReset 应该由 Uniflash 控制。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    (1) uniflah 上没有其他配置可以成功烧录 CC3235 LaunchPad。

    (2)如回复中所述、如何通过 uniflash 配置 NRESET 引脚?

    (3)我们自己设计的电路板是否能够引出 NRESET 引脚、是否需要以其他方式连接到 xds110、或者它是否只需要执行上面步骤2中的操作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) CC3235 LaunchPad 已将 RESET 引脚内部连接到 PA6端口 od XDS110。 为什么您没有按照我之前的指示测试您的硬件和 CC3235 LaunchPad 的 XDS110?

    2)、3)在 Uniflash 中没有用于控制 nReset 的配置(如果我们不计算脚本 power_off_com.py/power_on_com.py)。 需要时、Uniflash 会通过 XDS110 PA6引脚自动切换复位引脚。 尚未连接复位引脚、因此 Uniflash 无法在需要时复位 CC3235。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan

    感谢您的回答。 我们的问题已经解决。

    此致